This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:UART 调制解调器流控制示例代码

Guru**** 2610005 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1055525/tm4c1294ncpdt-sample-code-for-uart-modem-flow-control

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

TI 是否有用于设置 UART 调制解调器流控制的示例代码? 我正在尝试使用 EK-TM4C1294XL Launchpad 设置串行发送和接收环路、该 Launchpad 利用 TM4C1294NCPDT MCU。 演示 CTS、RTS、DSR、DTR 引脚设置的示例代码将非常有用。  

此致、

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我们目前没有这样的代码示例。 通常我会将两者放在一起、但由于即将到来的假期、我在返回之前无法解决这一问题。  我将使用 FTDI 线缆将其连接在一起、因为 LaunchPad ICDI 上没有连接、 但我只有6引脚线缆、因此我只能显示 CTS 和 RTS、而不能显示调制解调器模式。 但同样的原则至少将适用。

    一般 而言、TivaWare 驱动程序库文档 包含大量资源、用于显示应执行的操作。 除了用于 UART 操作的 GPIO 初始化之外、它们还将使用以下函数:

    void
    UARTFlowControlSet(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Mode)
    
    void
    UARTModemControlSet(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Control)

    这可能足以让他们在我有时间进行挑选之前就开始运行某项工作。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    这将帮助我入门。 谢谢你。

    此致、

    Tyler