This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TTMDS570LS31HDK Hercules 开发板 PWM 信号不稳定。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053404/tms570ls3137-ttmds570ls31hdk-hercules-development-board-pwm-signal-not-stable

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-TMS57012

大家好、

在我们的项目中、我们从 HET 端口获得3个不同的频率输出。 这些;

HET1[22]-> 500Hz
HET1[29]-> 1000Hz
HET1[16]->2000Hz

当我们将 TTMDS570LS31HDK Hercules 开发板连接到我们的系统时、我们会在产生的信号中看到噪声。 当我们使用 LAUNCHXL2-TMS57012 (LQFP 盒装)开发套件时、我们不会看到此噪声。 根据我们的研究结果、我们得出的结论是:在 BGA 护套型处理器中没有噪声、而在 LQFP 案例中没有噪声。 这样做的原因可能是什么? 您可以在下图中看到信号。

1) LAUNCHXL2-TMS57012 LQFP 案例  

2) 2) TMS570LS3137 BGA 案例          



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将进行检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待您的回复。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cevdet、

    我在不同的 HDK 上尝试过几次、但无法产生问题。 这是 N2HET2[22]引脚上的 PWM 波形、频率为1KHz

    波形中的噪声尖峰不是由传输线路反射引起的过冲和下冲。 噪声尖峰可能来自从环境中拾取噪声的探针、例如电源等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是5kHz PWM 的波形。 上升沿和下降沿非常干净。