请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-TMS57012、
大家好、
在我们的项目中、我们从 HET 端口获得3个不同的频率输出。 这些;
HET1[22]-> 500Hz
HET1[29]-> 1000Hz
HET1[16]->2000Hz
当我们将 TTMDS570LS31HDK Hercules 开发板连接到我们的系统时、我们会在产生的信号中看到噪声。 当我们使用 LAUNCHXL2-TMS57012 (LQFP 盒装)开发套件时、我们不会看到此噪声。 根据我们的研究结果、我们得出的结论是:在 BGA 护套型处理器中没有噪声、而在 LQFP 案例中没有噪声。 这样做的原因可能是什么? 您可以在下图中看到信号。
1) LAUNCHXL2-TMS57012 LQFP 案例 
2) 2) TMS570LS3137 BGA 案例