This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:从401R 系列迁移到401E 系列 MSP432

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053407/msp432e401y-migrating-from-401r-series-to-401e-series-msp432

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

尊敬的 TI_experts:

我对从 MSP432P401R 迁移到 MSP432E401Y 有疑问。  

1.在迁移时,我在多大程度上可以期望代码兼容性? 低/中/高  

2.是否有任何摘要文档预先说明了在迁移时必须对代码和使用各种库进行的某些最小更改? (我已经在比较数据表)

3、两者之间的工作电压限制(最小值-最大值)似乎有所不同。 与 R 系列相比、E 系列的工作电压范围较窄、因此是否有人看到任何块或外设的功能受到任何影响。

如果 TI 专家对上述问题、尤其是第2个问题提供帮助、将会大有帮助。 它将指导我们确定迁移所涉及的总开销。

谢谢

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果您使用的是 TI 驱动程序、两者之间应具有高度兼容性。 如果您使用其他任何设备、则兼容性会很低。 关于您必须对代码/库进行的更改、我将参考这2个线程以获得一般提示[link1link2]。 虽然这两个线程都涉及从 MSP432P401R 到 MSP432P4111的迁移、但这些线程中的指导可能对您的情况也有帮助。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urica、

     感谢您的回复。 我正在检查提供给我的团队的链接。 请留出一些时间与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urica、

     感谢您的回复。 我正在检查提供给我的团队的链接。 请留出一些时间与您联系