Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114
我的应用将 SafeTI 安全库用于安全关键型应用、但 SafeTI 库未迁移到新的 ARM Clang (1.3.0LTS)、因此我目前正在手动迁移它。
根据 tiarmclang 文档,程序 tiarmasm 用于旧 asm 文件(SafeTI 库中已满)。 迁移汇编源代码不是一个选项。 因此、逻辑选项是将旧汇编器用于旧汇编文件。
根据 本 文档中的页面、tiarmclang 可以使用-xTI-asm 命令行选项调用 tiarmasm。
编译行用于 tiarmclang、如下所示:
tiarmclang -mcpu=cortex-r4 -marm -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -mbig-endian -x ti-asm -v -Xti-assembler <DEFINES> --symdebug:dwarf -Xti-assembler --include_path=../include/ -o <outputfilename.obj> -c <sourcefilename.asm>
我使用-v 来查看 tiarmclang 到 tiarmasm 的详细调用(如下所示):
"C:\\toolchain\\ti_armllvm_1.3.0.LTS\\bin\\tiarmasm" --abi=eabi --object_format=elf --silicon_version=7R4 --float_support=VFPv3D16 --endian=big --code_state=32 --unaligned_access=on --arm_vmrs_si_workaround=on --embedded_constants=on --hll_source=asm --symdebug:none --define=<DEFINES> --symdebug:dwarf --include_path=../include/ "thirdparty\\safety_library\\source\\sl_asm_api.asm" "...\thirdparty\\safety_library\\source\\sl_asm_api.asm.obj"
文件 sl_asm_api.asm 具有一个.cdecls asssembly 指令、用于包含"sl_config.h"
以下错误是由 tiarmasm 生成的:
[E0900]
The .cdecls directive is not supported for this target
.cdecls C, LIST, "sl_config.h"
这会导致所有文件生成更多与未找到的符号(在 sl_config.h 中找到)相关的错误
使用的目标是 TMS570LS1114 Hercules 系列基于 ARM 的微控制器、它是一个 cortex R4、因此在调用 tiarmasm -mv7R4之后、指定给 tiarmclang 的目标是-mcpu=cortex-R4
我还尝试使用--include_path= 命令提供 sl_config.h、但会生成以下警告:
tiarmclang: warning: argument unused during compilation: '--include_path=../include/sl_config.h' [-Wunused-command-line-argument]
-上述 文档的运行时环境一章讨论了如何将汇编语言与 C 语言合并。 它指出 tiarmclang 会自动从安装目录中查找 relvant Runtime 环境
但是、我还根据文档以显式方式将运行时库目录(和相对文件)传递给链接器、但我认为没有达到链接阶段、因为仍然存在编译器错误(我的错误就是这些错误)
我的问题是:
1 -我做了什么错?
2-在汇编文件中使用 C 头文件是否有权变措施? 是否可以采取不同的方式来实现相同的结果?