This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS57004 Launchpad

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1055121/tms570ls0432-tms57004-launchpad

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM

您好,

我正在尝试使用 TI 提供的示例代码对 TMS570432 Launchpad 进行编程、以便与 BQ76PL455EVM 配合使用。

我看到"注意:确保在 TMS570 Launchpad 板上移除电阻器 R8。"

 这意味 着 R8电阻器需要加热并使用焊铁移除?

我有一个问题: 我发现设计文档中的电路图 R8为0欧姆。 移除后、电路断开、对吧?

如果  电路开路、引脚38 SCI1_RX 可以 正常工作以接收 BQ76PL455EVM 数据?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuanlei、

    您能否提供更多详细信息?

    TMS570LS0432只有一个 SCI 模块。 如果使用 SCI 模块与  BQ76PL455EVM 通信、则应移除 R8和 R9、并将 SCI TX/RX 连接到 BQ EVM。