This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:FreeRTOS 示例 v 10.x

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1055177/tm4c1290ncpdt-freertos-examples-v-10-x

器件型号:TM4C1290NCPDT

TM4C 团队、

在哪里可以找到在 TM4C12x 微控制器上运行 FreeRTOS 的新示例?  我找到的示例是 v8.2.3。  我们是否有 v10.4.3的任何示例?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    很抱歉、我们没有针对 TM4C12x 的任何更新的 FreeRTOS 示例。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我发现 MSP432E4 SDK v4.20.00.12使用的是 FreeRTOS v10.0.0 (根据 FreeRTOSConfig.h)。  由于 POSIX 层和其他差异、此 SDK 是否是我们客户开始使用的有用之处、或者只是造成更多混淆?

    谢谢、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    遗憾的是、我没有 FreeRTOS 知识、因此我不确定哪种方法最适合客户参考。

    此致、

    Ralph Jacobi