This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:不适用于 Apple M1芯片

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054789/uniflash-does-not-work-with-apple-m1-chips

器件型号:UNIFLASH

大家好、  

我知道 TI 并不是正式支持 Apple M1芯片、但到目前为止、CCS V11与 M1的配合效果相当好。 另一方面、Uniflash 的 UI 完全不起作用、 并且卡在"检测器件"中。  我尝试在 Parallel (Mac 上的 Windows VM)上安装 Uniflash、并遇到类似的问题。

TI 何时正式支持 苹果 M1芯片? 是否有任何权变措施来运行 Uniflash? 是否可以通过终端"使用"Uniflash 并跳过 UI?

在我看来、  这对于 TI 支持 M1或一般基于 ARM 的芯片至关重要、这将非常有帮助。  现在 、没有 M1几乎无法获得 MacOS 系统...

再次感谢 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPEEDBID、

     我知道有一个 M1特定问题、蒙特雷在其中引入了一个问题、在我们的 CCS 和 UniFlash 安装程序中中断了 M1支持。 要解决此问题,您必须打开安装程序并运行 x86运行时。

    我想我看到您看到的问题。  我通常只在 M1机器上运行 CCS。  我刚刚安装了 UniFlash 7 (使用上面的权变措施)。  当 UI 启动时、我会看到"Loading device list"的时间很长。  老实说,我认为这是挂起的,并开始在这里作出反应。  最终完成了。  完成后、LaunchPad 的自动检测功能也能正常工作。

    我关闭了 UniFlash、并且看到了同样的长延迟。

    我尝试了云版本(来自 dev.ti.com)。  它没有问题。  如果您在一段时间内未使用云版本、它将提示您安装更新的云代理、但在完成后、它对我来说是有效的。  因此、您现在可以使用它。

    我将提交一个错误以跟踪桌面版本的问题。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John!  

    我完全忘记了 TI 提供的云解决方案... UniFlash via the Cloud 的工作效果很好!

    您似乎是正确的。 我认为 UniFlash 不起作用...  它实际上可以正常工作、只是扫描设备时的"第一"过程需要很长时间。  

    当我通过云使用 UniFlash 并希望使用新固件刷写目标器件时、我还有一个问题。 它是否将固件物理上传到 TI 服务器?  

    此致、

    请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPEEDBID、

    它会将图像上传到云端、并将其上传到您的个人云工作区中。  可以从工作区中删除文件。

    如果您单击选择要刷写的图像的框、您可以看到工作区中的图像并将其删除。

    此致、

    John