This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:TM4C123G 午餐垫和 CC3100 Wifi Booster

Guru**** 2538180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054296/ek-tm4c123gxl-tm4c123g-lunch-pad-and-cc3100-wifi-booster

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:CC3100MSP432E401Y

大家好 、  

美好的一天! 我们的客户 购买了 TI 的 TM4C123G 午餐垫和 CC3100 Wifi Booster、并使用此 LaunchPad 为 CC3100供电。 CC3100可正常连接至手机、并可通过 CC3100的更多详细信息访问 TI 网页、但当尝试从 家中连接到 WiFi 以连接到互联网时、会显示错误消息"simplelink 器件仅支持传统配置序列"

 如果 LaunchPad TM4C123G 仅支持传统配置序列、它是否与该 LaunchPad 有关? 您能帮我们找到解决方案。 如果您需要我们提供的任何信息、请告诉我。  

谢谢你

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我们不再为具有 TM4C 的 CC3100提供支持。 TivaWare 2.2.0中删除了该选项、因为 CC3100可通过 SimpleLink SDK 与 MSP432E401Y 获得最佳支持。

    我们的团队不知道先前对 TM4C 的 CC3100支持、因此任何其他相关问题都需要直接向 Wifi 论坛中的 CC3100团队提出。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您提供此信息。  

    此致、

    Jonathan