This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TI RTOS

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054613/tm4c1294ncpdt-ti-rtos

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的先生:

我们使用 TM4C1294NCPDT TI RTOS 设计了一个系统。

14网络中连接的设备数量不多、工作正常超过5个月、之后我们将在同一网络中扩展网络、增加72个设备。

当我们开始扩展网络超过30台设备时、整个网络将崩溃、并且直到重新启动网络中的所有设备才会恢复。

您能指导我们如何解决问题以及所有故障的原因。

等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在多次重新启动后网络关闭后、只有设备才会开始 ping

    另请查看此内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="208774" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054613/tm4c1294ncpdt-ti-rtos ]当我们开始扩展网络时,超过30台设备整个网络将崩溃,并且直到重新启动网络中的所有设备才会恢复。

    我想它在29个或更少的器件上仍然可以工作、对吧? 我建议您首先增加堆和堆栈大小、然后逐渐增加节点数。 例如,从30开始,然后从31、32开始...直到它不再工作。 我想知道您的问题是否与由于创建的套接字数量增加而缺少堆/堆栈内存有关。