This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:您能否提供支持板载 AM243x?的 RT-Linux

Guru**** 2766615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1054579/am2431-could-you-provide-the-rt-linux-that-support-on-board-am243x

器件型号:AM2431

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我将 Linux 安装到 am2434gpevm 失败。
将 tisdk-default-image-am64xx-evm.wic.xz 刷写到 SD 卡成功。
但每次停止时、它都无法启动 Linux 系统

U-Boot SPL 2021.01-g53e79d0e89 (2021年8月09日- 14:40:59 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (极好的 Llam')
SPL 初始堆栈使用:13392字节
尝试从 MMC2引导
在 ARM64内核上启动 ATF...

tisdk-default-image-am64xx-evm.wic 是否不支持 am243x 板?

我参考了以下链接:
e2e.ti.com/.../3802879
但是这个链接是关于 am64x 的、我尝试了这些建议、但仍然无法启动 Linux 系统。
此外,Linux 系统是 tisdk-default-image-am64xx-evm.wic,请从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载
如其所示、它仅支持 AM64x SK 或 AM64x EVM。

您能否提供支持板载 AM243x 的 RT-Linux?

非常感谢。

此致、
Yuki