This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:FIFO 接收程序代码

Guru**** 2923450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053548/tms570ls1114-fifo-receive-program-code

器件型号:TMS570LS1114

尊敬的,

是否有 CAN 接口 FIFO 接收程序 参考代码?我们计划使用某些消息框来接收数据。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    要使用 FIFO 模式、

    1.将最后一个缓冲区的 EOB 位置位、并将所有其他缓冲区的 EOB 位清零

    2.所有缓冲区的 ID 都应相同

    我稍后将为您开发一个示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ:  

    非常感谢您的大力支持~

    请为我提供示例代码~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    这是在 FIFO 模式下接收报文的示例

    e2e.ti.com/.../7571.DCANReceive.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ:

    感谢您的反馈, 但我找不到 sci_common.c 文件,您能帮我双击并提供它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不使用 sci_common.c。 您可以将其从项目中删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ:

    我知道您的意思,但客户希望看到示例代码,如果没有.c 文件, CTM 就无法研究您的示例代码;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例工程不包含 sci_common.c 文件。 我意外将此文件复制到此测试项目。  

    他们需要的是 FOFO 模式下的 DCAN、而不是 SCI 函数。