This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:勘误器件#56

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053191/rm57l843-errata-device-56

器件型号:RM57L843

您好!

请阐明勘误器件#56的权变措施。


我的客户在调试过程中观察到 CPU 比较错误。
esm1_stat2:00000004

根据勘误文档、只需将0x5写入 ESMEKR 并忽略 nERROR 引脚即可。
我们不需要执行其他操作、例如清除 ESMSR2?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Koichiro、

    此问题仅在连接调试器后立即发生。 否则、错误(ESM 2.2)是由 CPU 锁步、或者 CCM 自检引起的。  

    如果这是由调试器引起的、清除 ESMSR2并向 ESMEKR 写入0x5来清除 nERROR 引脚就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    [引用 userid="45190" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053191/rm57l843-errata-device-56/3897181 #3897181"]如果它是由调试器引起的,清除 ESMSR2并向 ESMEKR 写入0x5即可清除 nERROR 引脚。

    您是否意味着还需要清除 ESMSR2?
    只将0x5写入 ESMEKR 作为勘误权变措施是不够的。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Koichiro、

    向 ESMEKR 写入0x5会 将 ESM ERROR 引脚释放回正常状态。 但 ESM 2.2上的错误标志不会被清除。 向 ESMSR2和 ESMSSR2写入2将清除标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我明白了。 感谢您的确认。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎