This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:两个不同 MCU (TMS570LS0432和 TMS320F28379D)之间的 CAN 通信

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053545/tms570ls0432-can-communication-between-two-different-mcus-tms570ls0432-and-tms320f28379d

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

您好 TI 社区

              我已经成功执行了 CAN 通信程序并 在 我的桌面上的 PCAN 视图中验证了 MCU TMS570LS004和 TMS320F28379D 的数据

此外、我还可以将数据从一个 MCU (TMS320F28379D)传输到同一系列中的另一个 MCU。

同样、我可以在另一个 MCU TMS570LS004系列中执行相同的实验。

现在、我想在  TMS320F28379D 与 CAN_RX 和  TMS570LS004 CAN_Tx 之间进行相同的实验。  

但我无法在 MCU TMS570LS004发送的 TMS320F28379D 上接收数据。

是否可以通过 CAN 通信传输和接收两个不同系列的数据?

如果可能、您能帮我解决这个问题吗?另外、请向我提供一份相关文档、我可以在其中对这个问题进行排序。

谢谢您的期待

P. Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="504550" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053545/tms570ls0432-can-communication-between-two-different-mcus-tms570ls0432-and-tms320f28379d "]是否可以通过 CAN 通信传输和接收两个不同系列的数据?

    是的。  

    您可以发布 TMS570的 CAN 模块配置吗? 您是否看到 CAN 总线上传输的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的友好信息。 很抱歉发布一个小问题。  

    问题得到解决。

    我已通过 TMS570以扩展数据格式发送数据、并以 TMS320F28379D 标准数据格式接收数据。 后来我找到了这些问题并解决了这些问题。

    再次感谢您提供的友好信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ramesh。 我要关闭此主题。 如果有任何其他问题、请打开新主题。