This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434的实际性能

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053678/am2434-real-performance-of-am2434

器件型号:AM2434

尊敬的香榭丽舍

我的客户希望检查 AM2434的实际性能以及内部 SRAM 和 TCM 的存储器延迟。

您能告诉我 AM2434中内部 SRAM 和 TCM 的存储器延迟吗?

我检查了 AM64x 的基准测试文档、但找不到任何有关内部 SRAM 的信息。

https://www.ti.com/lit/an/spracv1/spracv1.pdf

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    您是否询问其中一个 R5F 内核访问其自己的 TCM 和2MB MSRAM 的延迟?

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    下表显示了 R5F 存储器延迟。

    从中删除 更改为 硅测量
    (最大值、ns)
    注释
    R5F 本地 TCM 1.25. 1个时钟周期、
    R5F @ 800MHz
    R5F 其他 R5F SS TCM 108.75
    R5F OCSRAM (MSRAM) 77.5.

    如果 OCRAM 情况下的数据处于 L1高速缓存中、则延迟为1个时钟周期。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的即时响应。

    [引用 userid="16636" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053678/am2434-real-performance-of-am2434/3899225 #3899225"]如果 OCRAM 情况下的数据处于 L1高速缓存中,则延迟为1个时钟周期。

    通常 L1高速缓存是0等待内存、对吧?  1个时钟周期延迟是否意味着"0"等待、您是否意味着在您提到"延迟将是1个时钟周期"时读取数据的总消耗周期?  

    [引用 userid="16636" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053678/am2434-real-performance-of-am2434/3899225 #3899225"]器件测量
    (最大值、ms)[/QUERP]

    本地 TCM 的数据读取时间是否为1.25ps (而非 ms)、这是1个时钟周期@800MHz 且等待"零"?  

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    [引用 userid="3169" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053678/am2434-real-performance-of-am2434/3899990 #3899990"> L1高速缓存通常为0等待内存,对吧?  1个时钟周期延迟是否意味着"0"等待、您是否意味着在您提到"延迟将是1个时钟周期"时读取数据的总消耗周期?  [/报价]

    正确。

    [引用 userid="3169" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053678/am2434-real-performance-of-am2434/3899990 #3899990"]本地 TCM 的数据读取时间是否为1.25ps (不是 ms)、这是1个时钟周期@800MHz、等待时间为零?

    表中的列应为纳秒(ns)、而不是毫秒(ms)。 然后、800MHz 时钟频率下的1个时钟周期为1/800e6*1e9=1.25ns。 很抱歉、我更新了表格。

    此致、
    弗兰克