This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:使用 AM2431实现 etherCAT 从站。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053210/am2431-use-am2431-to-implement-ethercat-slave

器件型号:AM2431

您好、香榭丽舍

我的客户希望使用 AM2431 来实现 etherCAT 从站。  我已阅读以下链接、但仍有一些问题需要咨询:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039720/am2431-ethercat-implementation-with-am2431

①我注意 到数据表中的表5.1显示 AM2431仅支持"C"和"D"(在图1中)、但在 TI.com 中、我发现 产品名称是"XAM2431ASFGGAALX"。  AM2431似乎可以支持"F"。 我想向您确认 AM2431是否支持"F"?

②此外、如果只有 ICSS 没有 EtherCAT 硬件加速器、AM2431是否可以用作 EtherCAT 从站?  或者、我们是否有 AM2431的演示来实现 EtherCAT 从站?

③ 如果使用多个 EtherCAT 从器件、我们如何确保可靠性? 如果从器件的问题会影响整个串行系统、我们是否有预防措施?

请您给我一些建议吗? 非常感谢!

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    1."D"和"C"将不支持 EtherCAT 堆栈。 "e"仅支持 EtherCAT、而"F"支持包括 EtherCAT 在内的所有4个工业通信堆栈。

    2. EtherCAT 从站确实需要 ICSSG 和 EtherCAT 加速器、因此需要"E"或"F"

    3.应通过 EtherCAT 标准中的内置冗余/可靠性测量来处理它。

    此致、

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    感谢您的回复!  但我仍然想知道 AM2431是否支持"F"。  让我们回到问题1。 在数据表的说明中、AM2341仅支持"C"和"D"、但 根据图2中的名称"XAM2431ASFGGAALX" 和图1中的命名规则、AM2431可以支持"F"。  我的问题是、数据表的描述和 "XAM2431ASFGGAALX"的产品名称 对于它是否支持"F"似乎有不同的定义。

    或者让我以另一种方式提出我的问题。 您能否为我确认是否只能将一个 AM2341用作 EtherCAT 从站?  AM2431中是否有 EtherCAT 硬件加速器?

    如果没有、我们是否有其他解决方案来使用 AM2431实现 EtherCAT 从站?

    非常感谢!

     

    BR

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我将在内部进行检查、并尽快返回给您。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我已在内部确认 AM2431不支持"E"或"F"、因此不支持 EtherCAT。 未为 AM2431启用 EtherCAT 硬件加速器。

    "XAM2431ASFGGAALX"订购 AM2431时出错。 应该很快解决这个问题。

    此致、

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    非常感谢您的回复!

    BR

    Julia