This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 Tiva fatfs 的快速格式化

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053892/tm4c1294ncpdt-quick-format-using-tiva-fatfs

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!  

如何使用 Tiva fts 快速设置格式?    

无论任何 PartitioningRule 和 AllocSize 如何、f_mkfs 方法都需要6次左右的时间来格式化4GB SD 卡。

设置:  

  • 微控制器–TM4C1294ncpdt
  • SPI 速度–10MHz
  • SDCard 大小–4GB
  • Tiva C 系列- 2.2.0.295
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pushpa、

    提供的 fatfs 库是第三方资源、不是 TI 开发的、因此我们对它的工作原理不是很了解。

    有关 FATFS 的信息、请查看此页面 :http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html

    我没有看到关于"快速格式"的任何内容。

    此致、

    Ralph Jacobi