This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:如何处理 MCU 的未使用引脚

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053500/rm48l952-how-to-handle-un-used-pins-of-mcu

器件型号:RM48L952

您好!

如何处理 RM48L952 MCU 未使用引脚。

无论 内部上拉还是下拉都很好。

请建议。

仅对于 ADC 引脚、我们就进行外部连接10K 下拉。

谢谢、此致、

Ganesh V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    TI 的内部上拉/下拉电芯是电流源、而不是实际电阻。 该电流源可修复引脚悬空时的电压电平。 如果引脚保持未连接(悬空)、则可以使用上拉或下拉。

    当具有内部上拉电芯的引脚从外部连接至高电平时、不会出现电流泄漏、但当该引脚连接至低电平时、会发生器件泄漏。  当具有内部下拉电芯的引脚从外部连接到高电平时、会发生系统泄漏。 如果在一个未使用的外部引脚上添加了一个上拉/下拉电阻器、则应选择内部拉类型。