This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:TM4C123GH6PZI BASIC

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053119/tm4c123gh6pz-tm4c123gh6pzi-basic

器件型号:TM4C123GH6PZ

尊敬的 TI:  

我正在设计基于 TM4C123GH6PZI 的具有 CAN 通信功能的电路板。
随附的是接线图。

问题:
1) 1)到连接器 P1的 JTAG 连接是否正确?
2)是否可以在 P1中使用间距为1.27mm (FTSH-105-01-L-DV-K)的5x2连接器来调试 XDS200?
3-)在这种情况下、我是否需要适配器(请查看下图)?
4-)如何在没有适配器的情况下将 XDS200调试器直接连接到电路板(请查看下图)
5-)您是否在电气设计中看到任何问题(电源、GND、...)?

6) 6)是否可以使用 XDS100调试 TM4C123GH6PZI?


此致、非常感谢。 此致。  

e2e.ti.com/.../8484.MCU.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc、

    [引用 userid="193534" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053119/tm4c123gh6pz-tm4c123gh6pzi-basic ]1-)到连接器 P1的 JTAG 连接是否正确?

    是的。

    [引用 userid="193534" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053119/tm4c123gh6pz-tm4c123gh6pzi-basic ]2-)是否可以在 P1中使用间距为1.27mm (FTSH-105-01-L-DV-K)的5x2连接器来调试 XDS200?

    我可以看到的结果应该很好。

    [引用 userid="193534" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053119/tm4c123gh6pz-tm4c123gh6pzi-basic 3"-)在本例中、我是否需要适配器(请查看下图)?
    4-)如何在没有适配器的情况下将 XDS200调试器直接连接到电路板(请查看下图)

    是的。 XDS200随附这些适配器。  

    XDS200的封装包含:

    •XDS200调试器
    •TI 20引脚至 TI 14引脚转换器适配器
    • TI 20引脚至 Arm 20引脚转换器适配器
    • TI 20引脚至 Arm Cortex 10引脚转换器适配器<--这就是您可以使用的适配器。
    • USB2.0电缆
    • 快速入门指南

    如果您不想使用适配器、则可以使用 TI 20引脚布局、但大多数客户只需使用该适配器即可利用较小的接头、因为20引脚接头不提供附加功能、因此您无需占用所使用的额外空间。

    [引用 userid="193534" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053119/tm4c123gh6pz-tm4c123gh6pzi-basic ]5-)您是否发现电气设计中存在任何问题(电源、GND、...)?

    是的、引脚1和 VDD 之间缺少100欧姆电阻器。

    TDO 上也缺少10k Ω 下拉电阻器。

    请参阅此图(可以省略33欧姆电阻器):

    该图像来自我们的 TM4C JTAG 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

    [引用 userid="193534" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053119/tm4c123gh6pz-tm4c123gh6pzi-basic ]6-)是否可以使用 XDS100调试 TM4C123GH6PZI?

    是的! XDS100可以正常工作。 也就是说、我 个人推荐较新的 XDS110、因为据我所知、我们不再生产 XDS100。

    XDS110将附带与 XDS200相同的适配器。

    此致、

    Ralph Jacobi