尊敬的 TI:
我正在设计基于 TM4C123GH6PZI 的具有 CAN 通信功能的电路板。
随附的是接线图。
问题:
1) 1)到连接器 P1的 JTAG 连接是否正确?
2)是否可以在 P1中使用间距为1.27mm (FTSH-105-01-L-DV-K)的5x2连接器来调试 XDS200?
3-)在这种情况下、我是否需要适配器(请查看下图)?
4-)如何在没有适配器的情况下将 XDS200调试器直接连接到电路板(请查看下图)?
5-)您是否在电气设计中看到任何问题(电源、GND、...)?
6) 6)是否可以使用 XDS100调试 TM4C123GH6PZI?
此致、非常感谢。 此致。