This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:通过 JTAG 进行通信、无需外设芯片

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1052679/tms470mf06607-communicating-through-jtag-with-no-peripheral-chips

器件型号:TMS470MF06607

您好!

为了避免多余的细节并过度解释、我想知道、当为芯片提供的唯一功能是电源和接地时、您是否可以通过 JTAG 在 CCS 中通过 TMS470MF06607进行"测试连接"。  

我以前从未为 uC 设计过 PCB、但在我看来、芯片需要的不仅仅是 VCC 和 VSS 才能与仿真器(XDS100-v3)进行通信。

为了澄清问题:客户为我提供了一个 PCB、其中包含一个仅供电的 TMS470MF06607、一个用于 OSCIN 的外部振荡器以及用于必要 JTAG 引脚的引脚。 XDS100-V3仿真器能否仅使用 VCC、VSS 和 OSCIN 向 UC 发送和接收数据、或者是否需要更多数据?

此致、

-C