This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:如何将 N2HET RAM 配置为 I2C 的从模式

Guru**** 2525040 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1049720/tms570ls1227-how-to-configure-n2het-ram-as-slave-mode-for-i2c

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我已经测试了 TI 的 N2HET 仿真主器 I2C 应用手册和应用代码、它工作正常。 在应用程序代码中使用扩展名为.het 的文件似乎很重要。 该文件具有  要写入 N2HET RAM 以实现 I2C 主模式的指令。 我还将其配置为更改 HET IDE 中的引脚。  
现在、我 需要 将 N2HET 用作 I2C 从器件。 我知道 N2HET 可以在 Halcogen 中配置为从器  件、但我不知道如何编写必要的指令来在 HET IDE 中为 N2HET RAM 创建 c 和头文件。  
是否可以为此操作提供源文件 ?  

此致

贷款人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ender、

    示例代码仅用于主控模式。 我们按原样提供了此示例代码。  

    随附了主控模式下仿真 I2C 驱动器的 NHET 源代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wang、但我已经使用了随附的源代码。 我想知道的是、我应该如何为从模式配置 N2HET RAM。 我可以通过设置/复位 HETGCR 寄存器的 CMS 域开始对其进行配置、以切换主/从配置。 此外、必须有一个.het 文件、我必须用于从模式。 N2HET 是否可被用于这个操作? 例如,我应该 写入哪些指令来在.het 文件中设置 N2HET 自己的从地址?  

    请您指导我解决此问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N2HET 可被设定为模拟 I2C 主器件和 I2C 从器件。 但我不知道如何修改从器件的现有主器件代码。