This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:HALCoGen GUI 绘图问题、Windows 10中的 HiDPI 或缩放字体-解决方案

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1052434/launchxl2-tms57012-halcogen-gui-drawing-issues-wtih-hidpi-or-scaled-fonts-in-windows-10---solution

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的:

我很惊讶地看到、最新版本的 HALCoGen 代码生成器在其最新版本(我想是2018年)中仍然会出现绘图问题。

我还觉得 TI 员工回答更改用户机器上的缩放设置是不够的、也不方便。 使用缩放功能的计算机将获得默认值,既不会不断更改缩放设置,也不会设置您不希望的缩放功能,这是一个可行的选择。


对我来说、有一个简单的解决方案可以解决这个问题(我已经翻译了德语菜单文本、因此可能不是完全匹配):

  • 右键单击安装文件夹中的 HALCOGEN.exe
  • 选择"属性"    
  • 按钮"更改高 DPI 设置"位于底部附近
  • 选中第二个复选框"覆盖高 DPI 缩放比例"
  • 在下面的组合框中、选择"系统"
  • "确定"、"确定"->完成。

这对我来说是可靠和永久的。 如果您尝试了它、但它对您有效、请留下一条注释。

上下文:我在 Windows 10上使用此功能。 我使用5k HiDPI 显示屏、缩放比例为150%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    非常感谢! 这种方法效果很好。 谢谢

    HalCoGen.exe -->属性-->兼容性-->更改高 DPI 设置  

    然后-->从下拉菜单中选择“系统”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 感谢您的反馈。