This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:LwIP 演示时钟配置

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1051989/rm57l843-lwip-demo-clock-configuration

器件型号:RM57L843

您好!

我的客户正在使用 LwIP 演示作为参考来开发系统。
演示代码是在上面的原始线程中引入的。

问题:
在用户指南(随附)的第3页、VCLKA4_DIV 配置为37.5MHz。
e2e.ti.com/.../User-Guide.pdf 

选择此频率(37.5MHz)的原因是什么?
是否可以使用其他频率?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    我不知道为什么在 LWIP 演示项目中选择37.5MHz。 我认为其他频率也应该起作用。