This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC61402EVM:MSP-EXP432E401Y 设置

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, DAC61402, DAC81404, DAC81404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1051708/bp-dac61402evm-msp-exp432e401y-setup

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件: DAC61402DAC81404DAC81404EVM

您好!

我有 MSP-EXP432E401Y 可与 BP-DAC61402EVM 配合使用、我 尝试使用 https://dev.ti.com/uniflash 但无法正常工作、我也尝试从 GUI Composer Galley 下载它、但也无法正常工作。

1) 1)  是否必须进行固件升级? 不太清楚我需要移除哪个跳线。 该图与  MSP-EXP432E401Y (2.2.1 BP-DAC81404EVM 用户指南)不同

1)您是否有使用此设备的软件、下载链接? 我想使用它通过  计算机来更改 BP-DAC61402EVM 的输出电压  

2) 2)有2个 USB 端口、其中一个用于电源、另一个用于通信? 当我将 MSP-EXP432E401Y 连接到计算机时、设备管理器会将其识别为 XDS110 (02.03.00.09)嵌入 CMISM-DAP 且驱动程序未安装。 在哪里可以下载所需的驱动程序?

此致、

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi 您好!

    我不确定该 EVM 的确切设置、因此我已将此帖子转发给拥有该 EVM 的团队。  

     MSP-EXP432E401Y 板上的 USB 端口是用于对 MSP432E4器件进行编程的端口(它将作为 XDS110出现)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    请使用此链接查看 DAC81404EVM GUI。 我看不到在 GUI Composer 中发布的 DAC61402 GUI。 DAC81404具有相同的寄存器、但 DAC61402的两个输出通道在 DAC81404EVM GUI 中标记为 DACB 和 DACC。  https://dev.ti.com/gallery/view/1958706/BP-DAC81404EVM/ver/1.0.0/ 

    对于固件升级步骤、USB 应插入到 Jace 提到的 XDS110端口中。 在固件更新后使用 GUI 时、应将 USB 插入最靠近以太网端口的标记为 U7的端口、如图所示。 图中所示的跳线决定了哪个 USB 端口为 Launchpad 提供5V 电源。 图中显示了关闭5V OTG 和5V XDS 的跳线、以便在插入任一 USB 时为 Launchpad 提供5V 电压。 不过、一次只能插入一个。 当我将其与 MSP-EXP432E401Y 进行比较时、该图是准确的。 移除 JP6并将其应用于 JP1的中间部分。  

    请重新尝试固件升级、将 USB 插入 XDS110端口并使用正确的跳线配置。 您不需要安装任何其他驱动程序。 如果您仍然有问题、请告诉我、我们可以从那里解决。  

    最棒的

    Katlynne Jones