This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:MCU 选择

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1051412/tms570ls3137-mcu-selection

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

我的客户正在寻找新的平台解决方案。 对于我们来说、这是一个很好的了解我们产品的窗口。

如所附文件所示,您能为客户的 MCU 请求提供帮助吗? 我们的 TMS470/TMS570是否适用?

e2e.ti.com/.../Copy-of-MCU-Sourcing_5F00_2021.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    随附是我对 xlsx 文件中问题的反馈:

    e2e.ti.com/.../8814.Copy-of-MCU-Sourcing_5F00_2021.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我是否可以询问该文件中包含哪个器件? (在这里、您在文件中标记为高达330MHz 的 CPU 速度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INS 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LC43x 支持高达300MHz 的 CPU 时钟、RM57Lx 是330MHz 的 CPU 时钟、

    TMS570LS3x/2x/1x 可支持高达180MHz 的 CPU 速度。

    除 TMS570LC04x/03x/02x 之外的所有 TMS570器件均支持带有 TI MCAL 驱动程序的 AuotSar。