This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:nRST 要求

Guru**** 2931620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1051769/tms570ls0432-nrst-requirements

器件型号:TMS570LS0432

uC 的数据表为 nPORRST 与电力线建立了启动和时序序列。

如果不使用 nRST、是否有任何要求? 它是否可以安全地上拉至与 uC 电源相同的3.3V 线路? 如果不使用、是否建议使用任何电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    [引用 userid="495840" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1051769/tms570ls0432-nrst-requirements "]如果不使用 nRST,是否有任何要求?

    为了确保外部复位不会随意产生、TI 建议将一个外部上拉电阻器连接到 nRST 引脚。

    [引用 userid="495840" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1051769/tms570ls0432-nrst-requirements "]是否可以将其安全地上拉到与 uC 电源相同的3.3V 线路?

    是的、应上拉至 VCCIO 电源轨。

    [引用 userid="495840" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1051769/tms570ls0432-nrst-requirements "]如果不使用该电容器、是否建议使用该电容器?[/quot]

    不需要电容器。