This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:有关 ADC 硬件触发源的问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1051718/tms570ls3137-question-about-adc-hw-trigger-source

器件型号:TMS570LS3137

您好!

如果从外部向 ADC 触发源引脚输入边沿信号、是否可以触发 ADC 转换?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 转换组可配置为硬件事件触发。 触发 条件可以通过将函数配置为输出或将外部触发源的函数驱动为输入来生成。  

    [引用 userid="486945" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1051718/tms570ls3137-question-about-adc-hw-trigger-source "]如果从外部向 ADC 触发源引脚输入边沿信号,是否可以触发 ADC 转换?[/quot]

    是的