This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:MCU+ SDK 上的 POSIX 支持

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1050714/am2431-posix-support-on-mcu-sdk

器件型号:AM2431

尊敬的香榭丽舍

我们是否有计划在适用于 AM243x 的 MCU+ SDK 上支持 POSIX API?

我的客户正在调查 AM243x、并希望检查其具有 POSIX API 的传统应用是否可以在 AM243x 上不进行修改即可使用。

我在下面的中找到了 FreeRTOS + POSIX 实验室库。

这是在 AM243x 上使用 POSIX API 将 FreeRTOS 与以下  FreeRTOS + POSIX 实验室库结合使用的唯一方法吗?

https://www.freertos.org/FreeRTOS-Plus/FreeRTOS_Plus_POSIX/index.html

 

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung、

    是的、目前在 AM243x 上支持 POSIX API 的唯一方法是 FreeRTOS + POSIX。

    此致、

    Ming