This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:MIBSPI5接口问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1050283/rm57l843-mibspi5-interface-issue

器件型号:RM57L843

大家好、

客户想知道 安全级别处理器 RM57L843的 MIBSPI5接口是否可用作4线 SPI (CLK、CS、MSO、MOSI)。 如果是、 应使用哪2条 MISO 和 MOSI 线路?

请帮您检查此问题吗? 谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    是的。 如果使用4线制、则应使用 CLK、CS、SIMO[0]和 SOMI[0]。