This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1049755/tm4c1294kcpdt-ek-tm4c1294xl

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

我正在使用 EK-TM4C1294XL 电路板 、需要从其中一条 GPIO 线路生成5MHz 信号。  我正在使用 TIMERA、并且能够通过 GPIO 线路生成1.17Mhz 信号。  我的 TIMERA ISR 只有以下两行:

G_ui32Flags = 1 - g_ui32Flags;

GPIOPinWrite (GPIO_PORTL_base、GPIO_PIN_0、 g_ui32Flags);

是否有方法生成5MHz 信号?  我假设使用120MHz 的系统时钟时、我可以这样做、但我想知道即使我必须以其他方式这样做、这是否可能。

感谢你的帮助。