This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-EK-TM4C123GXL:连接时、Kentec Boostxl 显示为完全空白

Guru**** 1457880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1050209/sw-ek-tm4c123gxl-kentec-boostxl-display-completely-blank-when-connected

器件型号:SW-EK-TM4C123GXL

您好!

我正在尝试将 kentec boostxl 显示屏连接到电路板。 我从 boostxl 文档(tivaware c_series2.2.0.295/examples/boards/ek-tm4c123gxl-boostxl-kentec-s1)中刷写了 grlib_demo 程序、但加载程序后屏幕仍然为空白。 结果附在照片中。

我尝试通过查看 SDI 和 SCL 信号进行调试。 SDI 看起来像是250Hz 方波、而 SCL 只是零。 这是正常的吗? 这可能是硬件问题、还是我做了一些错误?