This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:FreeRTOS 中的 FEE 函数

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1049600/tms570ls3137-fee-functions-infreertos

器件型号:TMS570LS3137

 我在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/632209/rtos-tms570ls1224-call-fee-functions-from-freertos-tasks-hangs 上有一个类似的问题

这是关于 FreeRTOS 中的使用费用,  

当在 FreeRTOS 任务中调用 write fee 函数(例如 TI_fee_WriteAsync ())时,系统总是在函数 Fapi_doBlankCheck()中等待。

如果我在 FreeRTOS 任务之外调用相同的函数(例如在 vTaskStartScheduler()之前的 main 函数中),则一切都正常。

链接中的问题是、答案是将模式更改为 SVC 模式、并提供7774.Svc.asm、但当我单击 file 时、它显示"您无权查看此目录或页面。"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keven、

    正如 Vishwa 所说 的那样、FEE 需要在特权模式而不是用户模式下执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我试过并正常运行。