This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:条件中的 Tbit(RXD)值 tbit (TXD)=1000ns

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1049544/tms570ls1114-tbit-rxd-value-in-conditions-tbit-txd-1000ns

器件型号:TMS570LS1114

尊敬的:

在 CAN 通信环境,我使用 TMS570LS1114、采样率1000Kbit/s,我想知道在条件 Tbit(TXD)=1000ns 时的 Tbit (RXD)值是多少、非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    位时序的配置用于设置 TX 和 RX。