This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 TMDSEMU110-U

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1134904/how-to-use-tmdsemu110-u

主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCZADTMDSEMU110-U

我有疑问。
我使用 TM4C129ENCZAD 来刷写 XDS 固件、

但我阅读了数据表并找到了14引脚和20引脚的连接示例、但应该使用哪一个来刷写 XDS 固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以使用其中一个。  14引脚使用比板上20引脚更小的外形尺寸连接器。 如果您购买 TMDSEMU110-U、则会提供各种适配器 请参见下面的。