This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:无法通过 XDS2xx 连接目标

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135176/tm4c123gh6pz-unable-to-connect-the-target-through-xds2xx

器件型号:TM4C123GH6PZ

您好 Champ、

我正在向我的客户提出要求。

他们正在尝试随器件一起下载。  该板以前很好、但不知怎么、它无法下载、并显示了以下错误。

它们测量并比较 了正常电路板和 NG 电路板之间 TMS/TCK/TDO/TDI/RST 的电压信号。

对于 正常值:  TMS/TCK/TDO/TDI/RST 的电压全部 为3.466V,而对于问题值: TMS 为2V; TCK 为 0.42V; TDO 为 0.765V; TDI 为 0.78V; RST 为 3.5V。

我想问是否有办法强制下载它,或者 IC 是否被破坏?

谢谢、此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="488507" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1135176/tm4c123gh6pz-unable-to-connect-the-target-through-xds2xx ] 对于正常值:  TMS/TCK/TDO/TDI/RST 的电压均 为3.466V,而对于问题值: TMS 为2V; TCK 为 0.42V; TDO 为 0.765V; TDI 为 0.78V; RST 为 3.5V。[引用]

    根据您的描述、似乎存在硬件问题。 但是、我不做导致板状态的事情。  以下是我的建议:

     -在已知良好的电路板上使用相同的 XDS200。 这是为了确保调试探针没有问题。  

     -检查焊接是否正确。  

     -进行 ABA 交换。 将 MCU 从 NG 板交换至已知正常的电路板、并将已知良好的 MCU 芯片交换至 NG 板。 这是为了找出是 MCU 问题还是板级问题。  

     -对于您在 JTAG 接口上显示的电压,我会毫不犹豫地建议执行解锁操作,因为它很可能不起作用。 如果调试探针无法连接到目标、您实际上无法执行任何操作。 但是、您至少可以尝试查看是否可以解锁器件。 有关详细信息、请参阅本应用手册的第5.3.2节。  https://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf