This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:内部拉电阻器件与外部泄漏

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1045075/tms570lc4357-internal-pull-device-vs-external-leakage

器件型号:TMS570LC4357

大家好!

对于内部上拉电阻、TMS570LC4357数据表指定 Vi=VSS 时的电流介于5uA 和40uA 之间。 该规格非常适合计算外部下拉电阻器上的压降、从而将电压拉至低电平。 示例:对于外部10kOhm 下拉电阻、压降将低于0.4V。

现在的问题是、当没有外部拉电阻器件、但 CMOS 输入连接了已知的最大值时、如何计算电压电平 泄漏电流。 在 TMS570LC4357数据表中、没有针对 VI=VIH_min 的上拉电流规格 -->当外部泄漏电流为3uA 时,内部5uA 上拉电阻是否足够强,可以将线路拉至高电平?

如果必须将内部上拉电阻视为最大值为3.3V/5uA=660kOhm 的恒定电阻、则产生的电压电平将为3.3V - 660kOhm*3uA = 1.32V。 -->高级无效

如果内部上拉电阻可被视为5uA 至 VI=VIH_MIN 的恒定电流源(并且可能是高于 VI=VIH_MIN 的恒定电阻)、则高达5uA 的泄漏电流将生成有效的高电平。

必须为内部上拉应用哪种计算模型?

是否允许将上拉/下拉电流的数据表规格 应用于上拉的 VI=VIH_MIN 和下拉的 VI=VIL_max?

此致、

Matthias   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthias、

    问得很好。 我将查看数据表并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的内部拉电流 主要用于将未连接 的封装引脚保持 在有效逻辑状态。 如果您向引脚添加外部上拉或下拉电阻器、则下拉类型应与内部下拉类型一致。 否则、不 保证逻辑状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    感谢您的回答。  不幸的是、这个答案对我没有什么帮助。 您是否认为、只要将(低泄漏)输入连接到 µC Ω 引脚、就必须添加外部拉电阻器件? 在复位和软件初始化期间、在启用输出缓冲器之前、也需要一个有效的逻辑状态。 通常、内部拉电阻器件应用于此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    内部牵引力因设计而较弱、因此可在外部过度驱动。 这些内部拉电阻足以偏置输入、从而使其不悬空。 您可以根据抗噪要求或输入信号的质量添加外部拉电阻。 如果存在外部电流泄漏、则可能需要外部拉电流。