This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:我们需要对 TMS5703137DPGEQQ1和 TMS5701224CPGEQQ1进行 MCAL。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1049167/tms570ls3137-we-need-mcal-for-tms5703137dpgeqq1-and-tms5701224cpgeqq1

器件型号:TMS570LS3137

尊敬的 Sirs:

我想下载:

- AUTOSAR-MCAL - TMS570LS3X2X 下载适用于 TMS570LS3X 的 MCAL 软件包;

-用于 TMS570LS1X 的 AUTOSAR-MCAP-TMS570LS1X 下载 MCAL 包;

请参阅:

http://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/AutoSAR_MCAL/AutoSAR_MCAL.html#software-download

独立 MCAL 版本(按需提供) TI 可根据要求为 Hercules MCU 提供独立 MCAL。 请联系您当地的 TI 联系人或在 TI E2E 论坛上发帖以申请独立的 MCAL。 此外、如果用户更愿意使用上述未提及的其他 AUTOSAR 供应商、他们可以在 TI E2E 上发帖、以检查以相同方式向其提供 MCAL 的合理性。

我们需要对 TMS5703137DPGEQQ1和 TMS5701224CPGEQQ1进行 MCAL。

一个月前、我开始了有关 TMS570LS 的 MCAL 的请求、但仍然没有。

请参阅:

CS0700029软件出口管制申请已关闭2021-09-28 04:42:28

CS0737113   帮助 MIC NDA   工作正在进行   2021-10-27 04:57:22

此致、

Piotr Rusak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Piotr、

    您是否收到了 TI 当地销售人员的回复? 或者您是否签署了 SafeTI NDA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirs:

    在波兰、TI 没有 TI 本地销售。 与谁联系?

    我给 TI 德国打电话、但没有效果。

    我联系了 TI 客户支持 CS0700029、CS0737113、 CS0744610、但仍然没有任何联系。

    我没有看到任何 SafeTI NDA、没有人将其发送给我或谈论它。

    此致、

    Piotr Rusak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirs:

    我仍在等待回答我没有针对 TMS570LS 的 MCAL (这是我的需要)、也没有 NDA 的帮助。

    此致、

    Piotr Rusak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    您能给我发送一封私人邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirs:

    是否可以为我提供有关 TMS570LS 的 NDA 和 MCAL 的任何帮助?

    我从2021年9月28日开始对 TI 进行了详细介绍、但至今仍未发现任何问题。

    很多中间人、只需与 TI 德国公司通话即可。

    此致、

    Piotr Rusak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    我已将您的请求和您的信息转发给我们的营销团队、并将要求他们与当地销售人员核实。