This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:刷写 VIE 以太网和 BSL 脚本

Guru**** 2539740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1042442/msp432e401y-flashing-vie-ethernet-and-the-bsl-scripter

器件型号:MSP432E401Y

您好、论坛、

我想通过以太网刷写 MSP432E4。 首先、我想让一个小示例脚本运行。 闪存的内容应该被捆绑在.txt 文件中。

MSP 的地址为192.168.1.10、Raspberry 与 BSL-scripter 192.168.1.20搭配使用。

下面是小型测试脚本:

模式 E4xx 以太网 MAC=08:00:28:5a:8b:7f IPClient=192.168.1.10 IPServer=192.168.1.20
TX_DATA_BLOCK 0x80000 0x1000 inhalt.txt

这里显示了错误消息:

BIND:地址已在使用中

我更改了地址、但得到了相同的消息。 如何使其运行?

此致

Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenther、

    我将尝试找到可以帮助解决您的问题的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、论坛、

    我停止了 Raspberry 的 dnsmasq 服务。 连接看起来正常。

    现在终端上出现另一条消息:

    --------------------------------------
    BSL Scripter 3.4.0.1

    用于 BSL 编程的 PC 软件
    2021年10月07日09:02:20
    --------------------------------------
    输入文件脚本为:/home/pi/test.txt

    模式 E4xx 以太网 MAC=50:17:E9:10:00:FD IP 地址=192.168.1.10 IPServer=192.168.1.20
           参数中给出了本地 IP 地址
           主机的本地 IP 地址: 192.168.1.20
           正在等待 BOOTP 请求!
           正在等待 BOOTP 请求!
           正在等待 BOOTP 请求!
           正在等待 BOOTP 请求!
           [ERROR_MESSAGE]未收到 BOOTP 请求,请退出 BSL-Scripter!

    主机是 Raspberry 并且正在等待 BOOTP 请求、该请求应由目标 MSP432E4进行感应。 请参阅第7页的图2:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau655g/slau655g.pdf?ts=1633590323943&ref_url=http%253A%252F%252Fsoftware-dl.ti.com%252F

    此致

    Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请首先参考此演示

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?fullTextSearch=Static%20Ip%20&fullTextSearchPage=1&node=AFJOFVW-5QUupgqIH9d--A__J4.hfJy__LATEST 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gary 提供此链接。 我现在可以通过以太网对 MSP432E4进行编程。

    是否有办法在不按下复位按钮的情况下通过 LAN 进行复位?

    BR Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 SET_PC 命令将 PC 设置为应用程序起始地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    设置 PC 指针的好主意不起作用。

    下面是我的示例脚本:

    模式 E4xx 以太网 MAC=50:17:E9:10:00:FD IP 地址=192.168.1.11 IPServer=192.168.1.20
    SET_PC_32 0x0002c4e

    BSL 脚本编写器仍在等待 BOOTP 请求。

    BR Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是否确定0x0002c4e 是应用程序的起始入口点? 您可以在此处帮助共享.map 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这不是入口点。 我获取了一个地址并在稍后的一些指令中设置了一个断点。 因此、我想测试 PC 指针访问。

    我已经用地址0x00000000尝试过它、但这也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否与我分享您要下载的应用程序项目的.map 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我没有找到.map 文件。 但这里是 cmd 链接器文件的内容、这可能会为您提供信息:

    --diag_suppress=10199

    --retain=interruptVectors

    存储器

    闪存(RX):origin = 0x00000000,length = 0x00100000
    SRAM (rwx):origin = 0x20000000,length = 0x00040000

    /*以下命令行选项作为 CCS 项目的一部分进行设置。 *
    /*如果您使用命令行构建,或者出于某种原因想要*/
    /*在此处定义它们,您可以根据需要取消注释并修改这些行。 *
    /*如果您使用 CCS 进行构建、最好进行任何这样的构建*/
    /*对 CCS 项目进行修改并将此文件保留为单独文件。 *
    /**//
    /*--heap_size=0 */
    /*--stack_size=256 */
    /*--library=rtsv7M4_T_le_eabi.lib */

    /*内存中的段分配*/

    部分

    #ifndef gen_crc_table
    .intvecs:> 0x00000000
    .text:> FLASH
    .const:> FLASH
    .cinit:>闪存
    .pinit:> FLASH
    init_array:> FLASH
    其他
    .intvecs:> 0x00000000、crc_table (crc_table_for_intvecs)
    .text:> FLASH、crc_table (crc_table_for_text)
    .const:> FLASH、crc_table (crc_table_for_const)
    .cinit:> FLASH、crc_table (crc_table_for_cinit)
    .pinit:> FLASH、crc_table (crc_table_for_Pinit)
    init_array:> FLASH、crc_table (crc_table_for_init_array)
    .TI.crctab:>闪存
    #endif

    .vtable:>0x20000000
    .data :> SRAM
    .bss:> SRAM
    .sysmem:> SRAM
    .stack:> SRAM

    __STACK_TOP =__STACK + 512;

    BR Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我找到了引导加载程序的.map 文件:

    秘书长的报告
                     TI ARM 链接器 PC v20.2.0                     
    秘书长的报告
    >> 2021年10月20日09:44:46链接

    输出文件名:   
    入口点符号:"_c_int00" 地址:2000283b


    存储器配置

            名称           源   长度     使用    未使用  的属性   填充
    ------------  ----  ------  ----  ----  --------  
     闪存                00000000  00010000 0000309c 0000cf64 R X
     SRAM                 20000000  00010000 00004a24 0000b5dc RW X


    段分配映射

    运行 origin load origin  length  init length atts members
    ------  ------ ------ ------ ---- ----
    20000000   00000000   00003096  00003096   r-x
     20000000   00000000   000001c0  000001c0   r-.intvecs
     200001c0   000001c0   00002cb2  00002cb2   r-x .text
     20002e74   00002e74   00000222  00000222   r-.const
    20003096   00003096   00000006  00000006   Rw-
     20003096   00003096   00000006  00000006   Rw-.data
    200030a0   200030a0   00001988  00000000   rw-
     200030a0   200030a0   00001585  00000000   rw-.bss
     20004628   20004628   00000400  00000000   rw-.stack


    部分分配映射

     输出                                 属性/
    段  页   原点     长度      输入段
    ----  --------   ------   --------
    .intvecs 0     00000000   000001c0    运行 ADDR = 20000000
                     00000000   000001c0    BL_STARTUP_CCS.obj (.intvecs)

    .text     0   000001c0   00002cb2    运行 ADDR = 200001c0
                     000001c0   0000108c    UIP.obj (.text:UIP_Process)
                     0000124c   00000320    BL_EMAC.obj (.text:EnetReconfig)
                     0000156c   000002e0    msp432e4_driverlib.a:sysctl.o (.text:SysCtlClockFreqSet)
                     0000184c   00000270    BL_EMAC.obj (.text:BOOTPThread)
                     00001abc   000001f8    uip_arp.obj (.text:uip_arp_out)
                     00001cb4   00000150    BL_EMAC.obj (.text:ParseTFPData)
                     00001e04   00000140    UIP_arp.obj (.text:UIP_arp_update)
                     00001f44   00000128    BL_EMAC.obj (.text:UpdateBOOTP)
                     0000206c   00000110    UIP_arp.obj (.text:UIP_arp_arpin)
                     0000217c   000000e0    bl_emac.obj (.text:SendBOOTPRequest)
                     0000225c   000000e0    uip.obj (.text:uip_udp_new)
                     0000233c   000000a8    uip.obj (.text:uip_add32)
                     000023e4   000000a6    uip.obj (.text:chksum)
                     0000248a   00000002    --hole --[填充= 0]
                     0000248c   000000a4    bl_emac.obj (.text:PacketReceive)
                     00002530   000000a4    BL_EMAC.obj (.text:PacketTransmit)
                     000025d4   0000009c    rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib:memcpy_t2.asm.obj (.text)
                     00002670   0000009c    UIP.obj (.text:UIP_init)
                     0000270c   00000098    BL_EMAC.obj (.text:ParseBOOTPReply)
                     000027a4   00000098    BL_STARTUP_CCS.obj (.text)
                     0000283c   00000094    BL_EMAC.obj (.text:local_EMAPPHYConfigSet)
                     000028d0   00000090    msp432e4_driverlib.a:sysctl.o (.text:_SysCtl频率 Get)
                     00002960   00000084    BL_EMAC.obj (.text:SendTFPError)
                     000029e4   0000007a    rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib:memset_t2.asm.obj (.text)
                     00002a5e   00000002    -孔-[填充= 0]
                     00002a60   00000078    BL_EMAC.obj (.text:SendTFPGet)
                     00002ad8   00000074    BL_EMAC.obj (.text:ConfigureEnet)
                     00002b4c   00000070    uip.obj (.text:uplate_lay_chksum)
                     00002bbc   0000006c    uip_arp.obj (.text:uip_arp_timer)
                     00002c28   00000054    BL_EMAC.obj (.text:local_EMCPHYREAD)
                     00002c7c   00000054    uip.obj (.text:uip_add_rcv_nxt)
                     00002cd0   00000044    msp432e4_driverlib.a:sysctl.o (.text:_SysCtlMemTimingGet)
                     00002d14   00000042    bl_check.obj (.text:CheckForceUpdate)
                     00002d56   00000002    --hole --[填充= 0]
                     00002d58   00000040    UIP_arp.obj (.text:UIP_arp_init)
                     00002d98   00000038    UIP.obj (.text:UIP_SEND)
                     00002dd0   0000002c    UIP.obj (.text:UIP_ipchksum)
                     00002dfc   00000028    BL_EMAC.obj (.text:SysTickIntHandler)
                     00002e24   00000024    BL_EMAC.obj (.text:RandomNumber)
                     00002e48   0000001c    uip.obj (.text:htons)
                     00002e64   0000000a    UIP.obj (.text:UIP_tcpchksum)
                     00002e6e   00000004    BL_EMAC.obj (.text:NULLThread)

    .const    0   00002e74   00000222    运行 ADDR = 20002e74
                     00002e74   000001b0    msp432e4_driverlib.a:sysctl.o (.const:g_ppui32XTALtoVCO)
                     00003024   00000030                         :sysctl.o (.const:g_sXTALtoMEMTIM)
                     00003054   00000028                         :sysctl.o (.const:g_pui32Xtals)
                     0000307c   00000008                         :sysctl.o (.const:g_pui32VCOF 要求)
                     00003084   00000006    UIP_arp.obj (.const:broadcast_ethaddr)
                     0000308a   00000004    UIP.obj (.const:all_one_addr)
                     0000308e   00000004    UIP.obj (.const:all_zeroes_addr)
                     00003092   00000004    UIP_arp.obj (.const:broadcast_ipaddr)

    .data     0   00003096   00000006    运行 ADDR = 20003096
                     00003096   00000006    UIP.obj (.data:UIP_ethaddr)

    .bss      0   200030a0   00001585    未初始化
                     200030a0   00000644    (.common:UIP_Buf)
                     200036e4   00000600    (.common:g_pui8RxBuffer)
                     20003ce4   00000600    (.common:g_pui8TxBuffer)
                     200042e4   00000140    (.common:UIP_conns)
                     20004424   00000080    BL_EMAC.obj (.bss:g_pcFilename)
                     200044a4   00000060    (.common:g_psRxDescriptor)
                     20004504   00000060    (.common:g_psTxDescriptor)
                     20004564   0000002c    BL_EMAC.obj (.bss)
                     20004590   00000028    (.common:uip_listenports)
                     200045b8   00000010    (.common:uip_udp_conns)
                     200045c8   0000000c    uip_arp.obj (.bss:arp_table)
                     200045d4   00000008    UIP.obj (.bss)
                     200045dc   00000006    BL_EMAC.obj (.bss:g_sMACAddr)
                     200045e2   00000004    BL_EMAC.obj (.bss:g_sServerAddr)
                     200045e6   00000004    UIP_arp.obj (.bss:ipaddr)
                     200045ea   00000004    UIP.obj (.bss:iss)
                     200045ee   00000004    UIP_arp.obj (.bss)
                     200045f2   00000002    BL_EMAC.obj (.bss:g_sThread)
                     200045f4   00000004    (.common:g_PCONN)
                     200045f8   00000004    (.common:g_ui32RxDescIndex)
                     200045fc   00000004    (.common:g_ui32TxDescIndex)
                     20004600   00000004    (.common:UIP_acc32)
                     20004604   00000004    (.common:UIP_appdata)
                     20004608   00000004    (.common:UIP_conn)
                     2000460c   00000004    (.common:uip_draddr)
                     20004610   00000004    (.common:uip_hostaddr)
                     20004614   00000004    (.common:UIP_netmask)
                     20004618   00000004    (.common:uip_sappdata)
                     2000461c   00000004    (.common:UIP_UDP_CONN)
                     20004620   00000002    (.common:uip_len)
                     20004622   00000002    (.common:UIP_slen)
                     20004624   00000001    (.common:UIP_FLAGS)

    .stack    0   20004628   00000400    未初始化
                     20004628   00000400    BL_STARTUP_CCS.obj (.stack)

    模块总结

          模块              代码   ro 数据  RW 数据
          ----               ------      ----
       。
          BL_EMAC.obj         6880   0        3460   
          bl_check.obj        132    0        0      
       +--+---------------- +--- +--- +--- +
          总计:              7012   0        3460   
                                                        
       .\ccs\
          BL_STARTUP_CCS.obj  304    896      0      
       +--+---------------- +--- +--- +--- +
          总计:              304    896      0      
                                                        
       ..\UIP-1.0\UIP\
          UIP.obj             10568  16       2041   
          UIP_arp.obj         2536   20       20     
       +--+---------------- +--- +--- +--- +
          共计:              13104  36       2061   
                                                        
       C:/ti/simplelink_msp432e4_sdk_4_10_00_13/source/ti/devices/msp432e4/driverlib/lib/ccs/m4f/msp432e4_driverlib.a
          SYSCTL.O            1896   1056     0      
       +--+---------------- +--- +--- +--- +
          总计:              1896   1056     0      
                                                        
       C:\ti\ccs1000\ccs\tools\compiler\ti-cgt-arm_20.2.0.LTS \lib\rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib
          memcpy_t2.asm.obj   312    0        0      
          memset_t2.asm.obj   244    0        0      
       +--+---------------- +--- +--- +--- +
          总计:              556    0        0 0      
                                                        
          堆栈:              0      0        1024   
       +--+---------------- +--- +--- +--- +
          总计:        22872  1988     6545   


    全局符号:按名称按字母顺序排序

    地址名称                  
    ----   ----                
    2000184d BOOTPThread         
    20002d15 CheckForceUpdate    
    20002ad9 配置环境       
    20002835 延迟               
    2000124d EnetReconfig        
    20002c29 local_EMACPHYREAD   
    20002e6f NULLThread          
    200027e9 ResetISR            
    2000280b StartApplication    
    2000156d SysCtlClockFreqSet  
    20002dfd SysTickIntHandler   
    20001f45 UpdateBOOTP         
    20000000 矢量             
    20004a28 __STACK_END         
    00000400 __STACK_SIZE        
    20004a28 __STACK_TOP         
    FFFFFFFF __TI_pprof_out_hndl
    FFFFFFFF __TI_PRof _DATA_SIZE
    FFFFFFFF _TI_PROD_DATA_START
    20000000 __TI_STATUS_BASE__  
    200029e5 _aeabi_memclr      
    200029e5 __aeabi_memclr4.     
    200029e5 __aeabi_memclr8.     
    200025d5 __aeabi_memcpy      
    200025d5 __aeabi_memcpy4.     
    200025d5 __aeabi_memcpy8.     
    200029e7 __aeabi_memset      
    200029e7 _aeabi_memset4     
    200029e7 __aeabi_memset8.     
    FFFFFFFF __binIT__           
    FFFFFFFF __c_args__          
    20004628 __stack             
    2000283b _c_int00            
    FFFFFFFF 二进制文件               
    20004a28 BSS_END             
    200030a0 bss_run             
    00001988 BSS_SIZE            
    200045f4 g_PCONN             
    200044a4 g_psRxDescriptor    
    20004504 g_psTxDescriptor    
    200036e4 g_pui8RxBuffer      
    20003ce4 g_pui8TxBuffer      
    200045f8 g_ui32RxDescIndex   
    200045fc g_ui32TxDescIndex   
    20002e49 吨               
    00000000 init_load           
    20000000 init_run            
    0000309c init_size           
    200025d5 memcpy              
    200029的 memset              
    20004600 UIP_acc32           
    2000233d UIP_add32           
    20004604 UIP_appdata         
    2000206d UIP_arp_arpin       
    20002d59 UIP_arp_init        
    20001abd UIP_arp_out         
    20002bd UIP_arp_timer       
    200030a0 UIP_Buf             
    20004608 UIP_CONN            
    200042e4 uIP_conns           
    2000460c UIP_draddr          
    20003096 UIP_ethaddr         
    20004624 UIP_FLAGS           
    20004610 UIP_hostaddr        
    20002671 UIP_init            
    20002dd1 UIP_ipchksum        
    20004620 UIP_Len             
    20004590 UIP_listenports     
    20004614 UIP_MASK         
    200001c1 uIP_process         
    20004618 UIP_sappdata        
    20002d99 UIP_SEND            
    20004622 UIP_slen            
    20002e65 UIP_tcpchksum       
    2000461c UIP_UDP_CONN        
    200045b8 UIP_UDP_CONNS       
    2000225d UIP_UDP_NEW         


    全局符号:按符号地址排序

    地址名称                  
    ----   ----                
    00000000 init_load           
    00000400 __STACK_SIZE        
    00001988 BSS_SIZE            
    0000309c init_size           
    20000000 矢量             
    20000000 __TI_STATUS_BASE__  
    20000000 init_run            
    200001c1 uIP_process         
    2000124d EnetReconfig        
    2000156d SysCtlClockFreqSet  
    2000184d BOOTPThread         
    20001abd UIP_arp_out         
    20001f45 UpdateBOOTP         
    2000206d UIP_arp_arpin       
    2000225d UIP_UDP_NEW         
    2000233d UIP_add32           
    200025d5 __aeabi_memcpy      
    200025d5 __aeabi_memcpy4.     
    200025d5 __aeabi_memcpy8.     
    200025d5 memcpy              
    20002671 UIP_init            
    200027e9 ResetISR            
    2000280b StartApplication    
    20002835 延迟               
    2000283b _c_int00            
    200029e5 _aeabi_memclr      
    200029e5 __aeabi_memclr4.     
    200029e5 __aeabi_memclr8.     
    200029e7 __aeabi_memset      
    200029e7 _aeabi_memset4     
    200029e7 __aeabi_memset8.     
    200029的 memset              
    20002ad9 配置环境       
    20002bd UIP_arp_timer       
    20002c29 local_EMACPHYREAD   
    20002d15 CheckForceUpdate    
    20002d59 UIP_arp_init        
    20002d99 UIP_SEND            
    20002dd1 UIP_ipchksum        
    20002dfd SysTickIntHandler   
    20002e49 吨               
    20002e65 UIP_tcpchksum       
    20002e6f NULLThread          
    20003096 UIP_ethaddr         
    200030a0 bss_run             
    200030a0 UIP_Buf             
    200036e4 g_pui8RxBuffer      
    20003ce4 g_pui8TxBuffer      
    200042e4 uIP_conns           
    200044a4 g_psRxDescriptor    
    20004504 g_psTxDescriptor    
    20004590 UIP_listenports     
    200045b8 UIP_UDP_CONNS       
    200045f4 g_PCONN             
    200045f8 g_ui32RxDescIndex   
    200045fc g_ui32TxDescIndex   
    20004600 UIP_acc32           
    20004604 UIP_appdata         
    20004608 UIP_CONN            
    2000460c UIP_draddr          
    20004610 UIP_hostaddr        
    20004614 UIP_MASK         
    20004618 UIP_sappdata        
    2000461c UIP_UDP_CONN        
    20004620 UIP_Len             
    20004622 UIP_slen            
    20004624 UIP_FLAGS           
    20004628 __stack             
    20004a28 __STACK_END         
    20004a28 __STACK_TOP         
    20004a28 BSS_END             
    FFFFFFFF __TI_pprof_out_hndl
    FFFFFFFF __TI_PRof _DATA_SIZE
    FFFFFFFF _TI_PROD_DATA_START
    FFFFFFFF __binIT__           
    FFFFFFFF __c_args__          
    FFFFFFFF 二进制文件               

    [77个符号]

    我想、我应该采用地址2000184d、也就是 BOOTP 线程。

    BR Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将 PC 设置为0x2000283、这是 入口点符号:"_c_int00" 地址:2000283b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    好主意、_c_int00地址是应用程序在软件复位(控制移位 R)后启动的点。 但它不起作用。 这是我的.txt 文件:

    模式 E4xx 以太网 MAC=50:17:E9:10:00:FD IP 地址=192.168.1.11 IPServer=192.168.1.20
    SET_PC_32 0x2000283b
    RX_DATA_BLOCK_32 VO_SSM20_v10.3.3.txt

    BR Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我启动命令文件并通过以太网发送命令、我会收到以下消息:

    SET_PC_32 0x2000283b
           [ERROR_MESSAGE]命令不适用于所选系列

    但是 https://www.ti.com/lit/ug/slau655g/slau655g.pdf?ts=1635934690462 说、MSP4xx 支持它(表1、第5页)!

    删除 set 命令后、它会起作用。 我必须等到"等待 BOOTP 请求!" 出现在终端上、然后发送特殊命令。 然后禁用中断、并

    但这不能是真正的问题解决方案。

    如何将指令指针设置为特定地址? 如何通过以太网线路输入引导加载程序?

    BR Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可能需要参考 自举协议来查看是否有任何命令支持复位功能。 但我并不熟悉、您可能需要自己进行研究。