This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432-debugers:MSP432 P401R LaunchPad (MSP-EXP432P401R)在固件更新后已失效

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1042626/msp432-debuggers-msp432-p401r-launchpad-msp-exp432p401r-is-dead-after-firmware-update

器件型号:MSP432-debugers
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的每个人:

我有三个问题:

1-我正在使用 MSP432 P401R LaunchPad (MSP-EXP432P401R)。 我下载了 BlinkLED 示例、并在 Keil uVision5中成功构建它。 但是、当我尝试在电路板上下载(F8) MSP-EXP432P401R 时、我收到以下错误:

我已经检查了该文件夹、它包含所需的文件。 我安装了 ti_emupack (64位)。 有人能帮我解决这个问题吗?

2-我打开了 cmd 提示符。 将控制器更改为 C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>

输入:xdsdfu -m

接下来输入:xdsdfu -f firmware_3.0.0.13.bin

执行第一条或第二条命令后、电路板的绿色 LED 指示灯熄灭、并且不再亮起。 我已经尝试过多次连接、但每次我的板似乎都已死。

有人能告诉我我电路板是否已死? 我可以将其恢复到出厂复位状态吗?

3 -我尝试访问 TI 网站上的不同文档、例如、

https://www.ti.com/lit/pdf/slau575

但我收到这样的错误消息:

有人能指导我问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 Launchpad 是否正常的快速方法是使用 TI 的软件进行双重检查。

    我认为您可以使用 uniflash/CCS 来尝试连接器件。 CCS 会更好、它可以显示有关 XDS110发生情况的更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="500692" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1042626/msp432-debuggers-msp432-p401r-launchpad-msp-exp432p401r-is-dead-after-firmware-update "]

    3 -我尝试访问 TI 网站上的不同文档、例如、

    https://www.ti.com/lit/pdf/slau575

    [/报价]

    TI 网站上似乎不再提供 MSP432P 文档。 在 https://web.archive.org/web/20200601174240/http://www.ti.com/lit/ug/slau575k/slau575k.pdf?ts=1591033355653上找到了该文档的存档版本 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我尝试了 UniFlash。 选择正确的电路板后、我将收到此错误! 无法读取未定义的属性'Ds'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享链接!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在 CCS 中、我会遇到以下错误:

    初始化仿真器时出错:
    (错误-260 @ 0x0)
    尝试连接到 XDS110失败。
    原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
    固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
    电缆。 固件和序列号可使用进行更新
    xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
    安装目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
    以获取说明。
    (仿真包9.4.0.00129)

    以前:

    我是否仍然可以重置我的板。 它的绿色 LED 仍然熄灭。

    谢谢!

    Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Awais:

    我认为 XDS110 MCU 中的软件已损坏。  您是否有其他 XDS110、也许您可以保存损坏的 XDS110。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是我没有 XDS110。 当我输入这些命令时:

    输入:xdsdfu -m

    接下来输入:xdsdfu -f firmware_3.0.0.13.bin

    我的板 MSP432 P401R LaunchPad (MSP-EXP432P401R)仅通过美国电缆直接连接到我的 PC。 我的电路板上没有使用 XDS110调试探针。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,此问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我没有额外的 XDS110调试探针(硬件)。 下面给出了损坏的电路板图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Awais:

    我明白了。 该板仅用于预评估。 它不是正式发布给客户的版本。

    伊斯天