This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:来自 CCS Resource Explorer 的 TM4C123 TIRTOS 示例

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046827/tm4c123gh6pm-tm4c123-tirtos-examples-from-ccs-resource-explorer

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

当我从 Resource Explorer 导入 TI-RTOS 工程并编译这些工程时、我会遇到以下错误:

错误:xdc.cfg.Program:“/home/can/ti/ccs1040/xdctools_3_62_01_15_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第71行:xdc.cfg.Program:软件包“ti.sysbios.KNL”与此构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。

此致、

CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CAN、

    您使用的是哪个版本的 Resource Explorer? 云? 在 CCS 10中? 11? 一旦我知道、我将尝试重复这个问题。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    很抱歉耽误你的回答。

    我使用的是最新的 CCS 版本:10.4.0.00006

    我已经通过下载 xdctools_3_32_01_22_core 并从资源中使用它来解决这一问题。

    此致、

    CAN