This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:附加硬件和定价

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AM2431, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1047661/am2431-additional-hardware-and-pricing

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:AM2432AM2434

尊敬的 TI 支持:

我想将用于工业以太网通信的 AM243X 微控制器用作另一个主机 CPU 的配套芯片。  

我知道 AM243X 仍在开发中-尽管如此、我对定价有点困惑、因为 AM2431、AM2432和 AM2434在 TI 网站上的成本是相同的。 由于它们的性能、它们之间的定价必须存在差异。 您能否就价格差异或最终价格提供任何建议?  

另一个问题是所需的附加硬件。 由于价格更低、封装和 预集成堆栈已启用、我想购买 "XAM2431ASFGGAALX"。 现在、我想知道我是否需要为我们的应用提供额外的 RAM 和/或闪存、或者协议栈是否完全在内部 RAM 上运行? AM243X 系列的...ALX 版本甚至支持额外的 RAM 吗?  

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的联系。

    今天 TI.com 上的价格是"超集"原型材料、最终价格应该比这低得多。 我们现在正在研究这一问题、该问题将在本月之前在 TI.com 上提供。 AM2431 1ku 价格将以~ 6美元开始。

    我们将支持 AM2432和 AM2434上针对这两种封装的预集成堆栈。 我们提供2MB 片上 SRAM、足以运行 TI 预集成堆栈、到目前为止最大的堆栈大约为1MB。 但是、您可能需要考虑应用代码的大小并决定是否需要额外的 RAM 或闪存。 AM243x 系列上没有片上闪存。  

    李凯瑟琳