This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:MSP432P 此产品系列发生了什么?

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1044303/msp432e411y-msp432p-what-happend-to-this-product-line

器件型号:MSP432E411Y

我们将 MSP432P411Y 与 SimpleLink 和 TI-RTOS 搭配用于我们的物联网器件。 我们已经制作了一些原型、一切都运转正常。 但最后一天、我需要数据表、但在 TI 网站上找不到它。 支持团队告诉我、该 MCU 产品线已设置为客户状态、新客户不再可用。 支持也很有限。 我认为这非常接近生命的终结状态。 MSP432E 类型不是我们的替代方案。 是否有人能为我提供一些背景信息、说明为什么此产品系列(具有 ARM 内核的 MSP430外设)不再可用? 对于交货时间和/或最低订单数量、产品的客户状态意味着什么? MSP432E 系列也会发生同样的情况吗? 在 vid 危机导致的交付问题得到解决后、是否会激活 MSP432P 系列?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是 MSP432P 产品线特有的、不太可能更改。  请联系您的 TI 销售代表以获取直接支持和技术内容访问。  

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我不得不将其发布在主题 MSP432E 下、因为 MSP432P 不再可用。

    我对 TI 感到失望。 没有任何分销商知道不建议在新设计中使用 MSP432P 系列。 我从不同分销商处获得的信息是:状态处于活动状态、可在提前52-76周订购! 太糟糕了。

    是否有人提供背景信息、为什么产品线 MSP432P 在这个非常黑暗的角落中被转移、而没有向客户提供任何信息?

    或者、您能告诉我一位 TI 联系人、他可以为我提供更多信息吗?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我建议您联系您的 TI 销售代表。  我没有关于此业务决策的任何背景信息。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、我对 TI 的行为感到非常沮丧。 我不理解您在 MSP432P 系列中跳过了"不推荐用于新设计"和"最后购买期限"。 下一个产品将以相同的方式取消? MSP432E、TM4C、MSP430还是所有 MCU? 我正在寻找另一家替代 MSP432P 的制造商、因为我对 TI 的信心现在接近于零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我必须同意 Jiri 的说法、我怀疑以后我将使用任何 TI 处理器。 我们为 MSP432P 制作了电路板、并对其进行了软件编写和测试、这是一笔巨大的时间投入。 对于 TI 来说、零通知即可将该系列汽化是令人难以置信的。 对待客户的糟糕方式。 当然不是一个希望让客户保持行为的公司的一种方式。。

    真的很生气…