大家好、
对于我们的项目、我们只使用单个任务的裸机对 TMS570LC4357-EP 进行编程、因此我们不使用正常或多任务编程。 我们的客户询问我们哪种方法可以使用双核锁步。 我们的第一个答案是、我们不打算使用锁步忽略 ESM 信号。 之后他们提出了第二个问题、他们认为我们使用的 UC 只有一个内核、他们希望演示将执行哪一个流程来确保第二个内核不起作用。
在阅读用户手册时、我们没有找到有关单核或双核编程的任何参考。
我有一些问题:
1) 1)是否可以仅使用一个内核强制进行编程?
2) 2)如果是、如何配置 UC?
3) 3)在哪里可以找到这些信息?
4) 4)如果 嵌入式应用在单核或双核中运行、如何获取有关 CCS 的信息?
感谢您的支持。
此致。
Domenico