This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:启用 SSL 后、网页加载速度非常慢。

Guru**** 2528840 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046416/msp432e401y-webpage-loading-is-very-slow-when-ssl-is-enabled

器件型号:MSP432E401Y

MSP432E401Y 控制器的网络服务器正在运行。

 在 MSP432E401Y 上启用 SSL 后、网页加载速度非常慢。

使用 mbed TLS 2.16.4

内核

–120MHz ArmRegisteredCortexRegistered-M4F 处理器内核

具有浮点单元(FPU)

默认情况下、是否为 MSP432E401Y 启用硬件加速?

mbedtls 文件的配置更改是否会改善网页加载?

(即   source\third_parti\mbedtls\ti\configs  

)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。 很遗憾、我不熟悉 mbed、因此希望 E2E 上的其他用户也能提供一些指导。  您是否考虑在 https://forums.mbed.com?上寻求帮助我找到了以下线程、但它与 Tiva MCU 有关。

    在不带 RTOS 的 Tiva C 系列中使用 mbedTLS HTTPS

    [报价 userid="464768" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046416/msp432e401y-webpage-loading-is-very-slow-when-ssl-is-enabled "]默认情况下是否为 MSP432E401Y 启用了硬件加速?

    我不确定您的意思。 CPU 可以同时使用多个硬件外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、在 mbed TLS 中启用 AES 替代实现的硬件实现。 这由 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\source\third_party/mbedtls\ti\configs\config-msp432e4.h 中的 MBEDTLS_AES_ALT 定义控制 可能值得验证上述#define 是否已在您的代码版本中设置。

    如果您有兴趣进一步进行调试以进行验证、  请在定义 MBEDTLS_AES_ALT 时在 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\source\third_party/mbedtls\ti\port\AES_alt.c 中执行源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的配置文件中启用了 MBEDTLS_AES_ALT。

    我进行了调试、以查找 执行的 AES 替代方案。

    启用 mbedtls  AES alt 实现后,HTTPS 服务器速度较慢