This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:无法连接到仿真器、nRST 始终为低电平。

Guru**** 2469480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1048828/tms570lc4357-cannot-connect-to-the-emulator-nrst-is-always-low

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

有两个 PCB、一个正常启动、一个 TMS570 nRST 引脚始终为低电平、并且仿真器未连接。 已检查外设电路和电源是否相同、如何排除故障原因、手册中有几个原因、但寄存器无法读出、客户想知道是否有好的方法来实现这一点。

谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    故障电路板上的器件是否为空白器件? 此电路板上的所有电源轨是否都正常(3.3V、1.2V、5V、其它)?  功耗是否合理?  电路板通电一段时间后、MCU 器件是否发热? 电路板未通电时、nRST 和 GND/3.3V 之间的电阻是多少?