This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AH6PM:当 EQI 的 PhA 和 PhB 同时变化时会发生什么情况

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1048697/tm4c123ah6pm-what-happen-when-pha-and-phb-of-eqi-change-simultaneously

器件型号:TM4C123AH6PM

各位专家:

由于噪声环境、QEI 模块输入信号的 PhA 和 PhB 有可能同时上升或下降。 在这种情况下、QEI 计数器会发生什么情况? 是递增还是递减?  

我在寻找 PhA/PhB 和时序图的任何逻辑表、但在数据表中找不到。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

     我认为这是一个假设的问题。 如果 PhA 和 PhB 同时上升和下降、则 QEI 可能会错误地解释任一方向、从而导致错误。 该错误将在 QEISAT 寄存器中捕获。  

    另请注意、QEI 基于两位灰度代码输入。