This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:MIBSPI5NCS[0](pin32)上的 CAN 信号转换会生成中断

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1047154/tms570ls1224-can-signal-transitions-on-mibspi5ncs-0-pin32-generate-an-interrupt

器件型号:TMS570LS1224

我们的系统设计将一个硬件错误信号连接到 TMS570 MIBSPI5NCS[0]、对于该信号、转换为低电平表示一个错误条件。   是否可以配置 TMS570以便此类转换导致生成中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    MibSPI5NCS[0]可被用作 GIO、但是它不能生成中断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、您好、感谢您确认我怀疑该案例。  之前的设计将错误信号连接到 N2HET1[11];我假设这个输入可以被配置成产生一个中断。

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    N2HET1引脚也不会生成输入中断。  

    但是、如果通过 N2HET ECNT 指令将代码编程到 N2HET RAM 来捕获 N2HET1[11]引脚上的输入信号、那么代码可以检测输入信号的下降沿或/和上升沿并产生中断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    Marcus