This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:TMS570LC4357中的 CAN 引导加载程序- HDK

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1048514/tms570lc4357-tms570lc4357-can-bootloader-in-tms570lc4357---hdk

器件型号:TMS570LC4357

您好、QJ Wang、

我需要支持 Peak CAN PC 端 CAN 引导加载程序、因此我需要了解 NI-CAN 的 PC 端 CAN 引导加载程序  

因为 #include "nican.h"而导致无法在 Visual Studio 中打开  

您能否为我提供完整的 PC 端 CAN 引导加载程序 NI-CAN 环境?  

我们能否让 以前在 PCAN 引导加载程序中工作过的任何其他论坛人员获得支持  

进行了比较。 有可能吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有使用 PCAN 工具的示例。 您需要从 NI wetsite 下载驱动程序、以便将 PC 端示例与 NI CAN 适配器配合使用:

    nican.h、nican.dll 和 nicanmisc.lib