This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:通信预发布

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1048405/tm4c1294ncpdt-communication-prerupt

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:PGA460

尊敬的团队:

我的客户有以下问题 、期待您的帮助:

我使用 TI 的 MCU 通过 RS485到 TTL 与 PGA460进行通信。

我可以获取传感器数据、但经过一段时间后、PGA460将不会响应我的请求。

我已经测量了 Rx 引脚中的信号并确认数据正确、 但 PGA460的 Tx 引脚中没有信号。  

再次通电后、此现象消失。  

你们中的任何人都有这种问题、你们是如何解决的、希望有人帮助我  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     根据您的说明、当您在 PGA460的 Rx 引脚上测量信号时、MCU 会正确地向 PGA460发送命令。 但 PGA460没有响应。 如果是这种情况、我将向我们的 PGA460专家提出您的问题、以寻求帮助。 同时、您能否在 PGA460响应以及未响应时为其提供 TX 和 RX 信号的示波器捕获?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!  

    不清楚问题是由 MCU 发送数据包导致的、还是由 PGA460造成的、需要进一步隔离和调试。  您是否尝试将 我们的 EVM 与 MCU 配合使用 ?此处的观察结果是什么? 我们是否看到类似的行为? 谢谢。